NTC热敏电阻的FAQQ请告知一下NTC热敏电阻在电阻值测定时的注意点。

A
NTC热敏电阻具有伴随温度变化电阻值也变化的特性。因此,电阻值测定时控制测定环境温度变动在较小范围内是非常重要的。下面介绍一下使测定环境温度变动较小的注意点

注意点1:电阻值的测定时手不能接触元件和基板。
注意点2:为了明确电阻测定空间的环境温度,请设置一下温度计。

关于各种温度下电阻值的具体数值,请确认各个制品的R-T特性表。


NTC热敏电阻 在电阻测量时的注意事项
电阻测量的实验室的通知

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。