PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]请告知一下推荐的助焊剂洗净剂和条件。

A

焊锡焊接后,由于助焊剂洗净,可能会造成元件的特性劣化,电极变质等 。

1. 洗净条件
      ·洗净液:异丙醇
      ·浸渍洗净:5分以内(常温)或者2分以内(40℃以下)
      ・超声波洗净:1分以内 20W/L以下 数10~100KHz
2. 请进行充分洗净并将助焊剂完全除去。
3. 干燥:洗净后立即对该制品进行干燥。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。