PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRG 系列]产品能用树脂封装或者注胶吗?

A

产品包封树脂或者注胶时,存在以下几点担忧。

1.  树脂材料和溶剂有可能会导致“POSISTOR”产品特性劣化

2. 由于引起了热传导,散热的状态的变化,所以保持电流、动作电流也可能发生变化。

3. 树脂硬化收缩时应力的影响,可能导致产品的寿命下降。使用前请对上面的几点进行评价,确认没有问题后才能使用。                                                                  需要详细信息请与我们联系。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。