PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRG 系列]可以在交流电路中使用吗?

A
请在直流电路,或是商用频率以下的交流电路中使用。应用在频率高的交流电路中时,产品存在保护特性不能发挥的危险。需要详细的变频条件时,请与我们联系。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。