关于采用CERALOCK的振荡电路逆变器,推荐选择非缓冲型 (4069UB/74HCU04,由C-MOS单级逆变器组成)。虽然三级缓冲型 (4049/4011/74HC04,由三级逆变器组成) 或施密特触发器也可产生振荡,不推荐此类型,因为此类逆变器经常产生异常振荡。产生异常振荡的原因是三级缓冲型和施密特触发器型会产生极高的增益,因此电路“CR”、配线“LC”产生的振荡或由门信号延迟时间造成的环形振荡会叠加在CERALOCK波形上。如果采用合适的电路常数,CR、LC、环形振荡会在某种程度上减小,但不可能完全消除。
由于振荡电路决定了时钟频率,因此它是装置的心脏。不推荐使用“与非”门、“或非”门集成电路,因为此类电路是三级缓冲型。如果将此类电路用于振荡电路,会经常发生异常振荡现象。为了控制振荡开/关状态,要控制振荡电路的输出,而不是安装电路控制芯片。为此,经全面的考虑,必须准备专用的振荡电路,而不是用剩余电路控制芯片来制作振荡电路,也不是安装开/关控制装置。
最近,振荡电路也可采用装有两个缓冲门的集成电路。
|
|
经常产生异常振荡的电路
三级缓冲集成电路
在振荡回路中,有开/关控制装
|
产生稳定振荡的电路
非缓冲集成电路
在振荡回路中,没有开/关控制装置
|