陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ 对输入电压和输入信号有限制吗?

A
关于输入电压和信号,CERALOCK的最大额定如下表所示,请在下述规定值以下使用。

最大额定
项目 规格
施加直流电压 D.C.6V以下
输入信号振幅 15Vp-p以下
耐电压
D.C.100V以下
5s以内

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。