陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ进行CERALOCK故障分析,将CERALOCK从基板上拆下时,有哪些注意事项?

A
在陶瓷CERALOCK外部施加非常大的热应力时,由于偶极(极化去除)会发生电气特性劣化或消失的不良情况。
因此,拆下陶瓷CERALOCK时,错误地施加过大的热应力的情况下,有可能会发生由于偶极造成的故障,也有可能加大分析其他故障要因的难度。

因此,将CERALOCK从基板上拆下时,请注意以下几点。
  • 请勿将加热器和焊烙铁的前端直接接触元件电极部分。
  • 请格外注意加热器的热风温度、尖端部分的温度、余热温度以及时间。
此外,焊烙铁方式的焊接条件(CSTCR/CSTNR,CSTNE型)如下所示。
焊烙铁方式:+350±5゚C、5.0±0.5秒

take off

再者,委托本公司进行已安装在基板上的CERALOCK单个元件的故障分析时,请勿将振荡子从基板上拆下,保持CERALOCK在基板上的状态或将基板切掉一部分,然后邮寄给我们。

相关FAQs
浏览本页的大部分客户也对以下内容感兴趣。
Q.请解释造成异常振荡的原因,并给出相应的对策。
Q.请解释造成停振的原因,并给出相应的对策。
Q.请解释经常产生异常振荡情况的集成电路,并给出原因。
Q.请解释除了寄生振荡的其他异常振荡现象,并给出检查方法。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。