请检查振荡频率或波形,以确保振荡电路驱动电平或频率符合要求。
请参阅下面的“如何检查振荡频率或波形”。
如果确定振荡电路不工作,请检查以下几点,以找到故障的原因。
1. IC设置
需要对一些IC进行编程或重置,以启用振荡电路。
请检查是否完成所需的设置。
2. 检查C-MOS逆变器是否发挥了放大器的功能
请确保振荡电路C-MOS逆变器发挥了反相放大器的功能。
反馈电阻 (Rf) 作为偏置电阻是非常重要的,可以使C-MOS逆变器发挥反相放大器的功能。
请检查Rf是否集成到了IC或添加到了振荡电路中。
如果作为反相放大器,C-MOS逆变器输入/输出端DC电压电平应为C-MOS逆变器电压的1/2。
3. 检查晶体谐振器的特性
请检查“R1”和“fL”是否符合规格。
需要网络分析仪或阻抗分析仪来进行检查。
4. 检查振荡裕量
如果晶体谐振器的特性正常,则可能是振荡裕量不足造成了振荡停止。
请参阅下面的“什么是振荡裕量”和“如何检查振荡裕量”。
根据R1规格,我们提供了5倍的振荡裕量。
我们将在下面解释如何提高振荡裕量。
- 减小外部电容
减小外部电容会增加振荡裕量
减小外部电容会增加C-MOS逆变器输出端的阻抗。
增加阻抗会增加振荡电路的负阻并增加振荡裕量。
在减小外部电容之后,请检查实际振荡频率是否在需要的频率范围内。减小外部电容会增加振荡频率。
- 减小阻尼电阻
阻尼电阻会减小振荡幅度。由于负阻增加,振荡裕量也会增加,从而减小阻尼电阻。
在减小阻尼电阻之后,请检查驱动功率位于晶体谐振器的范围内,因为减小阻尼电阻会增加驱动功率。