晶体谐振器的FAQQ振荡幅度过小是否会造成振荡电路故障?

A
如果振荡幅度过小,可能会造成模块故障。

请参阅下面的如何调整振荡幅度。
如何检查振荡波形

如果需要确定IC所需的幅度,请按下列措施检查:

  • 联系IC制造商,以确定哪一端 (输入或输出端) 连接着IC的时钟系统。
  • 用信号发生器来代替晶体谐振器,以便通过改变信号幅度来检查IC和模块的功能。

措施1: 减小阻尼电阻
  减小阻尼电阻以减小幅度,从而增加振荡裕量。
在减小阻尼电阻之后,请确认晶体谐振器实际驱动功率位于范围内,因为减小阻尼电阻会增加驱动功率。
措施2: 减小外部负载电容
  减小外部负载电容以增加振荡幅度。
请注意,电容过小会造成幅度减小。
还请检查实际振荡频率,因为减小负载电容,可能会增加实际振荡频率。
措施3: 减小逆变器输入端的外部负载电容。
  由于增加阻抗,会增加逆变器输入端的振荡幅度。
和措施2一样,请注意电容和频移不要过小。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。