请输入产品型号或部分型号。
S-parameter Measurement of Multilayer Ceramic Capacitors
S-parameter library提供能够用于电路设计时的仿真的芯片积层陶瓷电容器的S-parameter数据。 在此,对S-parameter数据的测量步骤、所使用的试验线路板、测量装置、测量条件进行说明。
以下介绍本测量的步骤。此外,主要以图1所示的方法使用网络分析器和测量夹具在2个端口上测量S-parameter。
本测量所使用的试验线路板如下所示。图2显示了焊盘图案。
本测量所使用的测量装置如下所示。
※1,000pF以上的与高诱电型电容器的条件相同。
本测量将测量频率范围分为低频率领域和高频率领域两种,分别采用适合各自领域的测量条件。 表1、表2分别表示温度补偿用电容器及高诱电型电容器的测量条件。