会社情報
「開発・設計・生産」を一貫して手がけ、 富山にいながら世界を相手にしています。
詳しい情報を見る
「開発・設計・生産」を一貫して手がけ、富山にいながら世界を相手にしています。
富山村田製作所の概要をご紹介します。
富山村田製作所の品質・顧客満足などをご紹介します。
富山村田製作所のダイバーシティ&インクルージョンと女性の活躍推進をご紹介します
圧電セラミックスに特化した事業活動を展開し、業界のトッププランナーとして世界中に電子部品を供給しています。
電子回路において基準となる規則正しいクロック信号を発生させる機能を持つ電子部品です。電子回路における発振子の役割を人間の体に置き換えてみると、人間の心臓に相当します。
圧電セラミックスの微小な機械的振動、伸縮、屈曲特性を応用した、高精度の機構部品 (メカトロ部品) です。
圧電セラミックスを応用して、加速度 (衝撃) を電気信号に変換する電子部品です。
「圧電セラミックス」は、物理的な力を加えると電圧を発し、逆に電圧をかけると物理的に伸び縮みしたり振動する特性をもっています。この「ふしぎな石ころ」が秘めている可能性を解き放つこと。それが、富山村田製作所の使命です。
世界に未だ存在しない性能と機能をモノとしてつくり出し、先進のデバイスフィールドで活躍する人材を募集しています。