近年の無線端末では複数の無線通信システムを搭載しており、スマートフォンに代表されるように多機能化が進んでいます。各無線通信システムはそれぞれ使用する周波数帯域が異なるため、別々のアンテナを用意する必要があります。携帯端末内の限られたスペースに複数のアンテナを搭載するために、小型化が求められていますが、アンテナは使用する周波数の波長に合わせて設計されるため、周波数が低くなるほど波長が長くなり、大型になってしまいます。
一例を挙げると、MDTV (ISDB-T/CMMB/DVB-H) 向けアンテナでは、UHF帯 (470-800MHz) を使用するためアンテナの小型化が困難になります。小型化の方法としてインダクタによる共振周波数の調整が挙げられますが、アンテナ特性の劣化を考慮した部品選定が必要となります。また、サービスが開始されたLTE (Long Term Evolution) でも700MHz帯や複数のバンドをカバーしたアンテナが求められています。特に注目されている技術として、1つのアンテナ素子をスイッチなどで切り替えて周波数を可変させる切り替え方式があります。この切り替え方式でもスイッチと共に周波数調整用に集中定数 (インダクタやコンデンサ) を用いることがあります。
本稿ではMDTV用周波数可変チップ誘電体アンテナでのインダクタの選定例について紹介します。周波数可変チップ誘電体アンテナはアンテナの共振周波数を可変させて比帯域50%を越える470-800MHzの帯域をカバーしています。周波数可変には容量可変ダイオードを用いており、チャンネル毎に周波数を切り替えています。このアンテナでは小型化のためにLQWシリーズを用いて携帯端末内への内蔵化を実現しています。