すべての製品は標準仕様のカタログ製品(汎用品)になるため、標準的な業務用および産業用用途向けに設計されており、高い信頼性を必要とする用途、安全性が重視される用途や生命に関わる重要な用途には設計されておりません。
特に、生命に直接危険を及ぼしたり、生命を喪失させたり、身体に危害を加えたり、または生命を危険にさらす可能性のある、あるいは生命を脅かす可能性のある、または身体に危害を及ぼす可能性のある、および/または装置/財産に重大な損害を与える可能性のある、および環境に重大な損害を与える可能性のある、安全に重要なおよび/または生命に重要な用途については、書面による事前の弊社(1)の承認が必要です。書面による事前の明示的な弊社の承認なしに、安全上重要な用途、生命に関わる重要な用途、または関連する用途のためにムラタ標準製品を使用することは、許可されていない使用とみなされます。
万が一、弊社カタログ記載の適用用途以外の用途でご使用された場合や、許可されていない用途でご使用された場合、又は以下の①から⑪までの用途でご使用された場合には、弊社は当該使用によって生じた不測の事故その他の損害に関する一切の責任を負いかねますのでご注意ください。
これらの用途には、次のようなものがあります。
弊社は、購入者の用途・装置への適合性、特定の用途・目的への適合性について、明示または黙示の保証、表明または保証を行うものではなく、また、購入者の用途に対する弊社製品の許可されていない使用から生じるいかなる責任も負いません。弊社製品の特定の用途/目的への適合性および/または購入者の用途または装置との適合性の判断は、購入者の責任および義務となります。
購入者は、弊社電源ユニット、弊社製品が使用される装置での障害による結果の危険性予測して、障害とその結果を監視し、損害を引き起こす可能性のある障害の発生を無くす、または、軽減する適切な救済措置を講じる安全保護機構を作成および実装するために必要なすべての専門知識を備えることを必須とし、これに同意するものといたします。購入者は、弊社製品を安全上重要な用途や生命に関わる用途に使用した場合に発生するいかなる損害についても、弊社、弊社関連会社および代表者に対して完全に補償するものといたします。
備考: (1) 本項における 「弊社」 とは、村田製作所およびMurata Power Solutions Inc を含む全世界の関連会社すべてを指します。
上記和文に疑義が生じた場合は、下記リンク先の英文内容を優先します。
design development | Murata Manufacturing Co., Ltd.