A
自動車用機器等で、特に人命にかかわるような用途 (走る、曲がる、止まる、安全機器) に使用されるリードタイプ積層セラミックコンデンサにおいて、一般機器用に使用されるものに比べ、より信頼性の高いRCEシリーズ・RHEシリーズを推奨しております。カーナビなどの情報機器、カーオーディオなどのエンターテイメント機器やワイパー、パワーウィンドウなどのボディコントロール系機器には、一般機器用のRDEシリーズも使用可能ですが、AEC-Q200に準拠した製品が必要な場合、RCEシリーズをご使用下さい。
RCE・RHEシリーズ、RDEシリーズは用途だけでなく、仕様(試験条件)にも違いがございます。自動車用途では、高信頼性が必要とされるため、RCE・RHEシリーズでは、以下のような高信頼性仕様(試験条件)にて商品化しています。以下以外の特殊仕様(試験条件)についても製品により対応させていただいておりますので、購入ルートを通じてお問い合わせください。
-
※
この表は、一般的な仕様(試験条件)です。
製品によって仕様(試験条件)は異なりますので、個別の仕様(試験条件)については、必ず納入仕様書、参考図をご確認ください。
主要な製品については、WEBの製品詳細ページに添付している詳細スペックシート詳細スペックシートとは
でご確認いただけます。
RCE・RHEシリーズとRDEシリーズは、以下表のように品質マネジメントシステムも違いがございます。