電源関連製品のFAQ QPD(Powered Device)に接続する機器によって動作不良が発生します。

A

PDに接続されるPSEとPDに接続する機器のACラインの接地状況によりDetection不良が発生している可能性があります。
そのため、 PSEとPDに接続する機器のACラインは3芯ケーブルを使用し、接地することをおすすめします。

Note
2芯ケーブルでも起動することを確認していますが、Detection波形に商用電源ノイズが重畳され、Detection不良が発生する可能性があります。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
PoE給電機器の接続例 図1 PoE給電機器の接続例
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
実際の波形 図2 実際の波形

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。