製品の品番または品番の一部を入力してください
リード線の材質はCP線とCu線の2種類があり、それぞれの構造は下図のようになっています。 商品によって異なりますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
※Sn溶融めっきには1~3%のCuが含まれます。
お問い合わせ
FAQ改善アンケートにご協力ください。このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。
製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。