お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)のFAQQ方向性はありますか?

A
セラロックには方向性があります。ICのXINにセラロックの入力端子(1)を、XOUTに出力端子(3)を接続して下さい。
端子番号は周波数印字が読める向きに製品を置いたとき、左から(3)(2)(1)となります。

関連FAQs
このFAQを見た方は、下記のFAQもよく見ています。
Q.
製品の印字は何を表していますか?
Q.
逆方向に実装した場合、問題が発生しますか?
Q.
セラロックを逆接続するとなぜ周波数ズレが発生するのでしょうか?