PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRG シリーズ]梱包状態での重量はどうなりますか?

A

以下の表をご参照ください。

外装箱
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
寸法参考値
(mm)
最大梱包数量
リール数 PRG03 PRG18 PRG21_RA PRG21_RK
15,000pcs / リール 4,000pcs / リール 4,000pcs / リール 3,000pcs / リール
A B C 数量(pcs) 重量(g) 数量(pcs) 重量(g) 数量(pcs) 重量(g) 数量(pcs) 重量(g)
189 189 51 2 30,000 約 320 8,000 約 340 8,000 約 280 6,000 約 270
189 189 92 5 75,000 約 700 20,000 約 770 20,000 約 600 15,000 約 590
189 190 141 10 150,000 約 1,340 40,000 約 1,460 40,000 約 1,140 30,000 約 1,110
備考 紙テープ 紙テープ 紙テープ エンボステープ

数量によって使用外装箱は異なります。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。