MONODZUKURI NEXT↑2014维修技术展参展

NewsArticleTitle

2014/10/29

株式会社村田制作所
代表取缔役社长 村田恒夫

概要

株式会社村田制作所将在MONODZUKURI NEXT↑2014 MAINTENANCE TECHNO (精密制造NEXT↑2014维修技术) 展会中参展。


详细

MONODZUKURI NEXT↑2014 MAINTENANCE TECHNO (精密制造NEXT↑2014维修技术) 展

会期:  2014年11月12日 (星期三) ~11月14日 (星期五) 
会场:  东京Big Sight (东京国际展示场) 西展馆
URL:  http://www.jma.or.jp/next/en/index.html
展位号码: 2A-29

参展内容

展示为监控工业设备和基础建设设备等的安全预防、维护管理作出贡献的各种传感器。同时也展示由传感器和无线通信模块所组成的传感网络解决方案。


传感器

首次展出适用于控制马达旋转和磁性齿轮旋转位置检测等的小型旋转传感器。
另外,通过现场演示为来访者介绍业界首创适用于检测机器人动作和检测马达旋转等用途的角加速度传感器。


传感网络

为来访者介绍装载了有线I2C界面接口,能够读写数据的RFID用装置。
您还能看到通过组合了检测温度和冲击的传感器,应用于管理物流日志数据的记录器模块的应用例子。
此外,还为来访者准备了采用能源采集原件的积层一体型热电转换元件的无线传感网络的现场演示。


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。