株式会社村田制作所将适合智能手机等移动设备电源的金属合金型电感器DFE18SBN_E0系列商品化。与传统产品相比,实现更低Rdc*1 ,金属合金型是世界超小尺寸的功率电感器。该产品已于2017年4月开始量产。
伴随着移动设备的高密度化、高机能化,市场需要能够支持更加小型、大电流的功率电感器。因此,通过对金属磁性材料的特殊改善,维持直流重叠特性不变的同时,实现了与传统DFE18SA系列相比更加低Rdc化。(相对于DFE18SA系列是Isat*2 =2.0A, Rdc=144mΩ@1uH,新产品DFE18SBN_E0系列是Isat=1.9A、Rdc=120mΩ@1uH)
*于2018年1月9日 修正了DFE18SBN_E0的规格。
术语说明
*1 Rdc : 直流阻抗
*2 Isat : 基于电感值变化的额定电流
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/