静噪基础教程

Noise Suppression Basic Course [Total of 13 Chapters]
第1章

需要EMI静噪滤波器(EMIFIL®)的原因

第1章说明使用EMI静噪滤波器(EMIFIL®)的原因,并解释电磁噪声抑制所用的屏蔽和滤波 器的工作方式。

[阅读所需平均时间: 约12分钟]

第2章

产生电磁噪声的机制

为了对噪声干扰机制有更深入的了解,第2章重点讲述有关噪声源方面的问题,并说明噪声产生的机制,例如噪声如何产生、噪声在电路什么位置产生等。

[阅读所需平均时间: 约47分钟]

第3章

噪声问题复杂化的因素

要应对电子设备噪声干扰,不仅需要了解噪声源,还必须知晓传输路径和天线的特征。在这些课题中,第3章说明噪声传输路径。

[阅读所需平均时间: 约50分钟]

第4章

空间传导及其应对措施

许多电磁噪声干扰通过无线电波在空间传输。第4章讲述噪声的空间传导。其中首先讨论电路间的干扰(短距离问题),然后说明天线理论(长距离问题)以及使用屏蔽防止这种问题。

[阅读所需平均时间: 约75分钟]


第5章

导体传导和共模

第5章首先介绍了噪声通过导体传输存在的两种模式(共模和普通模式),然后说明共模的转换。

[阅读所需平均时间: 约49分钟]


EMI静噪滤波器
第6章

EMI静噪滤波器

第6章介绍了在噪声抑制中使用的典型滤波器配置,以及所使用电子零件的实际特征如何影响噪声抑制的效果。

[阅读所需平均时间: 约55分钟]

New

第7章及以后章节也计划陆续发布。Murata Newsletter 中也会宣布更新。(请从此处注册到 Murata Newsletter)

Top of page