陶瓷电容器的FAQQ陶瓷电容器的EIA和JIS标准的温度特性有什么区别?

A

EIA标准产品和JIS标准产品的陶瓷电容器(MLCC及引线型)的温度特性在基准温度、温度范围、静电容量值变化率、共用标准代号和产品型号代码方面有所不同。有关详细信息,请参阅“型号的表示法”中的温度特性项目。此外,目前温度特性符合EIA标准的产品是主流。

<相关链接>
静电容量的温度特性

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。