请输入产品型号或部分型号。
FH系列电介质中使用了村田制作所开发的特有薄膜。由于它是热硬化性树脂并且是具有高介电常数的材料,因此实现了薄膜电容器的高耐热性和小型化。此外,与高耐热PET产品不同,它的另一个特征是其自我恢复功能在高温范围内也会发挥作用,因此具有高可靠性。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。