包括ECAS系列在内的聚合物铝电解电容器会因温度等外部环境引起的氧化反应而导致特性逐渐劣化和变化。
这不是故障。
这种特性变化遵循反应动力学理论,因此可以通过劣化公式来估算。
例如,可以估算到容量从初始值减少20%为止的时间。关于ECAS系列,我们准备了其可靠性逻辑和自创仿真工具,如果输入工作温度/电压、容量变化/ESR变化的基准,则可以估算出到达到特性劣化及变化基准为止的时间(寿命)。
详情请参照“老化劣化的开始资料”并使用本公司的设计辅助软件“SimSurfing”。
※要使用此仿真工具,需要my Murata的ID和8位的基本身份验证密码。