硅电容器的FAQ Q 是否可以手动安装硅电容器?安装时有什么注意事项吗?

A

硅电容器可以手动安装,但我们特别不推荐手动安装小型硅电容器。此外,如果进行手动安装,建议用柔软喷嘴的吸引拾取工具(喷嘴示例:特氟龙、PEEK、导电尼龙)进行安装。请勿使用金属镊子。详情请参照“Recommendation to handle bare diesPDF”。
根据焊料量的不同,芯片可能会倾斜或短路,并且可能无法获得良好的特性。详细信息请查看以下的“安装指南”。

相关术语:硅电容器、硅IPD、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Manual soldering、手工焊接、电路板、贴装、安装指南、Assembly note

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。