硅电容器的FAQ Q 请告知使用硅电容器时的注意事项。

A

使用硅电容器时,请避开以下环境。

  • 腐蚀性气体(氯、硫化氢、氨、硫酸、一氧化氮等)
  • 挥发性或可燃气体
  • 悬浮粒子浓度高的环境
  • 在液体中(水、油、化学品、有机溶剂等)
  • 超出各系列工作温度范围的环境

相关术语:硅电容器、硅IPD、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。