TVS二极管(ESD保护装置)的FAQQ为什么要选择双向TVS二极管?

A

单向(Unidirection)与双向(Bidirection)TVS二极管的示意图如下所示。
单向TVS二极管在反向偏置状态下使用。用于保护的线路电压范围为0~VFWM。
因此,大多被用于保护DC电源线。
双向TVS二极管支持正负两极。所要保护的线路跨越数据线等正负两极时,使用双向TVS二极管。
DC电源线也可使用双向二极管。

单向与双向TVS二极管的示意图
单向(Unidirectional)
电流在一端达到击穿电压时开始流动。
双向(Bidirectional)
电流在两端电压相同时开始流动。

相关链接

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。