请输入产品型号或部分型号。
所谓TLP(Transmission Line Pulse)测定,是指对晶体管及集成电路施加脉冲,获取ESD保护元件及ESD保护电路的电压(V)/电流(I)特性数据的试验。 确认ESD保护元件及被保护的元件对于类似ESD涌浪这种短时间常数的脉冲,可以何种I-V特性容许多大的电流强度。 DC有时会导致热破坏,但基于TLP装置的测定不易引起热破坏,可以获得大电流下的特性。
可以查看TVS二极管基础知识及使用示例、免费样品申请等产品信息。
可以搜索TVS二极管的型号并查看各型号的形状和规格等详细数据。
由此进行与TVS二极管相关的咨询。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。