电感器 (线圈)的FAQQ如果所需的电感很小,可以根据印刷电路板的布局制作。是不是今后不会再使用低电感的电感器了?

A
如果在印制电路板上构成电感器,由于印制电路板的加工精度和材料质量参差不齐,其性能也会有差别。针对这个问题,作为元件的电感器在出厂时进行了全数分选,性能差别非常小,并且很稳定。因此,我们认为作为元件的电感器今后仍然会被使用。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。