请输入产品型号或部分型号。
如果停止通过适配器供电,则从PD进行的供电将在经过PoE的正常动作即Detection → Classification → 从PSE供给48V电压之后再重新开始供电,因此在一定时间内无法供给电力。
另一方面,通过制作附件中所示的电路,即使停止来自适配器的供电也能连续供电,因为PD在连续工作。 但是,需要一个满足MPS的要求的R1。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。