请输入产品型号或部分型号。
MYBSP00502ABF和MYBSP01201ABF是PFM(脉冲频率调制)方式的DC-DC转换器。
在这种控制方式中,振荡频率根据负载而变化,负载越小,振荡频率越低。 这就减少了轻负载时的消费电力。另一方面,这种控制方式的缺点是振荡频率会降低到可听频率,从而导致啸叫。
为了抑制这种啸叫,请让DC-DC转换器在输出功率为3W以上的情况下工作。 以3W以上的功率工作时,DC-DC转换器将以可听频率(20kHz)以上的频率工作。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。