电源相关产品的FAQ(常见问题解答) Q某些机型的PSE(Power Sourcing Equipment)连接到PD(Powered Device)时,可能会发生故障。

A

根据连接到PD的PSE和连接到PD的设备的交流线接地状况,有时可能会发生检测故障。
因此,建议使用3芯电缆作为连接到PSE和PD的设备的交流线并接地。

注意
虽然已经确认使用2芯电缆也能启动,但商用电源噪声可能会叠加到检测波形,导致发生检测故障。
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
PoE供电设备连接示例 图1 PoE供电设备连接示例
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
实际波形 图2 实际波形

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。