陶瓷电容器的FAQ

特性

在超过额定电压的情况下使用独石陶瓷电容器会有问题吗?

电容器的外加电压不得超过规范中规定的额定电压。
电容器端子间的外加电压应小于或等于额定电压。

  1. 当交流电压叠加到直流电压时,峰值电压不得超过额定直流电压。
    当外加交流电压或脉冲电压时,峰值至峰值电压不得超过额定直流电压。
  2. 正常电压(浪涌电压、静电、脉冲电压等)不得超过额定直流电压。


在超过额定电压的情况下使用独石陶瓷电容器会有问题吗?

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送