、通过以下几种检索方法检索产品。
在检索结果页面,核对想要比较的产品,点击比较按钮。(最多可选择5个型号)。
因为会自动保存选择过的型号,所以即使离开该页面也能够保留浏览记录。例如,通过型号A检索核对比较选项,然后通过型号B再次检索,您可通过核对比较选项来比较这两个型号。被选中的型号通过点击“被选中的型号”按钮,可以确认或删除。
不存在电气特性数据的型号不显示复选框,无法进行选择。
在比较结果页面会显示现状、型号和说明。如果存在不同部分,即使只有一个也会显示为红色。如果关闭复选框,则可隐藏图表。
如果将鼠标光标悬停在表格线上,会显示数值。您可通过CSV下载数值,并打印图表。
如果点击详细设定按钮,可以更改图表种类和坐标轴的设定。
例如,频率特性lZl的图形更改为Q,点击“以此内容设定” 按钮,就会变为如下所示的图形。