EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)的FAQQ铁氧体磁珠的阻抗曲线有3根,分别标记为Z、R、X,请问如何区分这三根曲线呢?

A
Z表示阻抗整体,R表示阻抗的电阻成分、X表示电抗成分。简单地说,Z表示综合的静噪性能、R表示通过磁损耗吸收噪声的性能、X表示通过阻抗成分使噪声反弹的性能。(仅是形象说明,并非科学定义)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。