AMR传感器(磁性开关)的FAQQ需要进行实机评估吗?

A

〇需要。

  • 在实机中也请务必验证AMR传感器的动作。
  • 无论是磁铁还是AMR传感器,磁力强度和AMR传感器的灵敏度都会随环境温度而变化。温度越高,检测距离就越短(难以打开),而温度越低,检测距离则越长(难以关闭),因此也请在实际使用环境中进行评估。
  • 在假设使用时因其他磁铁靠近而导致输出改变的情况下,请确认即使移开其他磁铁,动作是否也可恢复。
  • 若AMR传感器周围有螺丝等磁性物体,则AMR传感器可能会受到该磁性物体的影响。
  • 若尚未进行充分动作验证便开始生产产品,则投入市场后可能会出现动作故障。
  • 即使您委托本公司对零部件进行调查,若产品本身的动作没有问题,我们可能会将其判断为“良品”返还给您,请注意有时可能难以查出故障原因。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。