PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]使用PTC热敏电阻时超过额定范围(电压,温度)了会发生什么?

A

可能会引起失效。详情可在下载资料的【失效模式】。需要注册及登陆【my Murata】 在新窗口中打开

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。