陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ旧的产品使用起来安全吗?

A
产品的保质期是指在未开封,未开包装的情况下收到货物6个月的时间。请在收货后6个月内使用。超过6个月的话,请在确认焊料的可焊性之后再使用。

相关FAQs
浏览本页的大部分客户也对以下内容感兴趣。
Q.请介绍产品保存时的注意点。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。