土壤传感器的FAQQ为什么一般土壤用的传感器只能输出到体积含水率60%为止?/如果体积含水率超过60%,会怎么输出呢?

A

体积含水率表示体积的水分比例,土壤体积包括固体成分、水分和空气。
通常土壤的固体成分约占4成,因此体积含水率不会超过60%。
为此,将输出的最大值设定为65%。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。