NTC热敏电阻的FAQQ[NXF 系列]给引线型NTC热敏电阻做焊接时需要注意些什么?

A

由于引线产品其内部热敏电阻素子和引线是通过锡焊(融点约为217°C)方式链接,所以在做整体产品的焊接时需注意不要让内部的连接处过度受热。
具体操作可参照以下2点。

  1. 注意锡焊时的温度及位置,以防内部的连接处过度受热。由于引线末端部如若离树脂部过近则无法避免锡焊时树脂头部过度受热,故我方推荐不要将我公司的引线产品剪裁到19mm以下来进行焊接及使用。
  2. 如若使用电烙铁进行焊接,注意烙铁头部避免直接触碰树脂部分。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。