PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRG 系列]印加电流的大小明明是保持电流范围,有没有可能触发其跳闸?

A

规格书中所记载的额定保持电流是基于我公司测试时使用的基板,以及实装状态来设定的数值。因此实际使用环境下如若热放散的状态有较大的出入时,可能会导致保护电流下就激发跳闸。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。