Murata EMI Filter Selection Simulator

村田制作所EMI滤波器选择仿真软件仿真EMIFIL® 和片状电容器。
版本  3.8.0 
更新
2009年10月30日
新版本的新特征
  • 加入一些新产品 (一共583项)。
  • 加入将仿真差模传输电路结果导出到文本文件的附加功能。
关联产品

※强烈建议以前版本的用户升级到最新版本。

下载
本数据请自以下的页下载。
下载
功能
  • 在Windows界面使用鼠标可以很容易的进行操作。
  • 仿真结果被显示在“电压-波形”和“电压-频谱”图表里。
  • 通过选择滤波器、设置输入/输出信号、驱动/接收器IC和传输线可以使用任意的仿真条件。
  • 可以从“阻抗-频率”或“IL-频率”图表来选择滤波器。
  • 提供了选择最适合滤波器的仿真功能。


菜单窗口

菜单窗口

该窗口在软件启动时被打开或在菜单栏 [文件] 中选择 [新建仿真] 来打开。

开始窗口

开始窗口

关于仿真电路

  • 为EMI静噪电路使用EMI滤波器或片状电容器
    可以仿真使用EMI滤波器或片状电容器的电路 (包括仿真功能)。
  • 为EMI静噪电路使用片状铁氧体磁珠和片状电容器
    可以仿真使用片状铁氧体磁珠或片状电容器的电路。
  • 为EMI静噪电路使用片状铁氧体磁珠和三端子电容器
    可以仿真使用片状铁氧体磁珠和三端子电容器的电路。
  • 差模传输电路
    可以仿真使用片状共模扼流线圈的USBLVDS和IEEE1394电路。

关于仿真功能

  • 该软件将基于指定的搜索条件推荐最适当的滤波器解决方案。

搜索设置

搜索设置

推荐的部件将和电气特性、电压波形和频谱图表一起显示。

搜索结果

搜索结果

询问
如果您对这个工具有疑问,请从这里联系我们。

关联网站