业务

村田公司的电子元器件产品为各类市场、各类应用提供新的价值,为社会的发展做出贡献,同时帮助这些市场不断地成长。

现在,世界上出售的⼿机中,75%为智能⼿机。
预计其中的对应多波段的LTE终端将得到进⼀步的普及。
在汽车电⼦产品领域,随着电⼦化的进展、防侧滑等装置的安全性能提⾼,
信息娱乐系统等车载通信的发展也备受瞩⽬。客户对于电⼦元器件的需求,
将是更⼩型薄型、⾼性能和⾼可靠性……
村⽥除了组件产品之外,还在主打产品的多层陶瓷电容器、压电产品,
以及将多个元器件⽤元器件内置技术和多层⼯艺技术进⾏集成化的通信模块
⽅⾯取得了长⾜的进步。 

电容器


用于智能手机等通信设备的超小型产品及小型大容量电容器,以及汽车电子领域的伴随着汽车电子化进展的高可靠性电容器的需求正在不断扩大,村田的优势也因此得到充分的发挥。

压电产品


由于智能手机的多波段化,表面波滤波器的需求增长,且在汽车驾驶帮助用途方面,针对超声波传感器的需求也在不断增加。

通信模块


由于智能手机的通信速度高速化、多功能化、多波段化,每一台智能手机所使用的元器件数量增加。以减少RF部占有面积、有效利用通信电路空间等为目的的模块化 (元器件的集成化) 动向明显,今后,其需求仍有望进一步扩大。

电源等其他模块


作为能源、数据中心及服务器的电源,有望进一步扩大需求。

其他组件


面向智能手机的高频线圈、金属线圈、以及面向汽车电子产品的EMI静噪滤波器、防侧滑装置中使用的MEMS传感器,预计今后也将得到不断的扩大。