Pick Up
Language
以超群的平衡感骑单轮车!正在努力赶超村田顽童。
通过腹部的圆盘和脚踏板的操作保持平衡并停在原地。
2cm宽的平衡木也不在话下。可以一直在平衡木正中间缓慢行驶。
超声波传感器可以测量村田婉童和人或物体之间的距离,使其在保持一定距离的前提下前进。
无需回头确认背后可轻松自在地向后倒车。
介绍支撑村田婉童 绝技的村田的电子元器件。
这一传感器能检测到村田婉童®身体微小的倾斜变化,从而实现停而不倒。
通过发送超声波后至接收到从物体的反射波为止的时间差来测量到物体的距离。村田婉童®利用超声波对人或物进行反应,保持一定距离地行走。
这一无线通信模块将无线收发操作信号和传感器所获数据所需的功能全部凝聚到一个芯片上。
只取出需要的信号,去除无需的噪声。防止信号产生混叠现象,实现稳定的动作。
将电池和插座的能源高效地变换成各自合适的电压供应至所需的电路。
生成作为微机工作基准的信号。
广泛用于通过反复充放电来使微机或电源稳定,及获得频率恒定的信号。
在无线通信电路和电源电路中保持信号和电流的稳定。
对IC、电源电路和电池等的温度进行监控,保护电路免受过热或过流损害。
观看村田婉童的视频
背部内置的2个陀螺仪传感器可以检测出身体在左右和前后两个方向的倾斜。然后,通过使胸部的圆盘旋转,就可以抵消左右的倾斜,同时缓慢转动车轮以保持前后的平衡。
村田婉童虽然活泼,但却容易害羞。感到不好意思的时候,她的脸颊就会立刻泛红。出差错的时候,脸颊则会变成蓝色。