株式会社村田制作所开发了支持 LoRaWAN®(1)与GNSS(2)的小型低成本通信模块“Type 2DT”(以下简称本产品)。现已开始批量生产。
- (1)LoRaWAN®:在具有广域、长距离且低速、低功耗特征的LPWA(Low Power Wide Area)无线通信中,利用不需要无线基站授权的免执照频段(Sub-GHz频度)的规格。
- (2)GNSS:Global Navigation Satellite System的缩写。通过与地球上空轨道运行的人造卫星通信,可以准确定位地球上位置的全球定位卫星系统。
近年来在跟踪器市场上,物联网设备被用来监控家畜和人员活动。
但是在户外使用时,由于Wi-Fi™及Bluetooth 等的近距离无线通信技术的通信距离短,因此在追踪器市场上,可进行更广域的长距离通信方式的LoRa®备受期待。
本产品采用Semtech公司的LoRa®芯片组LR1110,支持860MHz至930MHz的频率,可实现上限22dBm的长距离通信。
此外,还配备了以获取位置信息为目的的GNSS(GPS/BeiDou)及Wi-Fi被动扫描功能,Type 2DT无需其他设备就可实现长距离通信和位置信息获取。
由此可缩短客户产品投放市场的时间,并有助于降低成本。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。