株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已开发出支持MatterTM(1)标准的2款小型无线模块产品“Type 2EL”和“Type 2DL”。这2款产品支持以下无线标准。
两款产品尚在开发中,产品规格和外观如有更改,恕不另行通知。
近年来,随着IoT市场应用的扩大,人们需要能够嵌入所有设备和场所的小型、低功耗、支持各种通信方式和标准的无线通信功能。
NXP Semiconductors公司内置组合芯片“IW612”的Type 2EL和内置“IW611”的Type 2DL均通过村田特有的无线设计技术、节省空间的贴装技术和产品加工技术,实现了小型、高性能和抗噪声能力强的屏蔽结构。此外,通过节省连接终端电池电量的Target Wake Time(TWT)(3)可以帮助降低功耗。而且,它还支持Connectivity Standards Alliance(CSA)制定的智能家居标准Matter,无需刻意考虑面向智能设备的众多标准即可开发配备语音助手等功能的智能家居应用。此外,村田还获得了日本和美国无线电法等方面的认证,可以为缩短IoT设备的开发周期做贡献。
今后,村田将继续致力于开发满足市场需求的产品,为实现智能家居做贡献。
IoT设备、手持无线系统、网关、工业设备、智能家居设备等
由此查看Type 2EL的详情
Type 2DL的产品网站尚在创建中。
由此进行“Type 2EL”和“Type 2DL”的咨询。
由此查看技术支持网站(跳转到英文链接)
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/