株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了一款小型Wi-FiTM/Bluetooth® 组合模块“Type 2EA”,它支持以英飞凌公司制造的IC“CYW55573”为基础的Wi-Fi 6E。量产于2023年7月开始。“Type 2EA”可用于直播摄像头、视频会议系统、高分辨率数码静态相机、监控摄像头、AR/VR设备等的视频发送/接收设备以及其他各种IoT设备。
近年来,随着在IoT市场的应用扩大,普通家庭也已经使用了许多支持Wi-Fi的设备。由此导致原本用于Wi-Fi(无线LAN)的2.4GHz频带和5GHz频带常因拥塞而难以连接的问题,为解决此问题,目前6GHz频带也已能使用Wi-Fi。在6GHz频带下使用Wi-Fi时,使用的是Wi-Fi 6E的通信方式。在Wi-Fi中,6GHz频带目前仅对支持Wi-Fi 6E的产品开放,因此预计将实现更加高效、高速的通信。
为此,村田通过特有的无线设计技术、节省空间的安装技术和产品加工技术,实现了小型、高性能、抗噪音的强屏蔽结构,开发了支持Wi-Fi 6E的小型Wi-Fi/Bluetooth组合模块。受惠于小型化特点,Type 2EA可以更加容易地被配备到各种各样的设备中,而且有助于减少部件和材料使用量。此外,Type 2EA还通过节省所连接终端的电池的Target Wake Time(TWT)实现降低设备的消费电力。
村田今后将继续开发符合市场需求的小型、高性能的无线模块,为改善人们的生活和工作环境、丰富休闲活动做贡献。
※MIMO:Multiple-Input and Multiple-Output的缩写,一种使用多个发射和接收天线来提高通信速度的技术。已被引入LTE和无线LAN中。
由此查看技术支持网站。(只有英文)
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。