株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了3225尺寸(3.2 x 2.5 mm)的小型、且能够在从数十MHz频带到数GHz频带的宽频带范围内实施噪声对策、最大能够支持1.2A电流的村田首款(1)用于电源线的绕线共模扼流线圈“DLW32PH122XK2”。量产于2023年4月开始。
近年来,随着ADAS(高级驾驶辅助系统)精度的提高,汽车行业开始安装大量毫米波雷达、LiDAR(2)等高速传感设备。如果噪声从外部进入这些设备,系统可能无法正常工作。相反,如果这些设备产生噪声,则可能会对其他设备产生不利影响,因此噪声对策非常重要。
此外,由于难以确定噪声频率,因此需要在宽频带范围内实施噪声对策。作为电源线的噪声对策元件使用的绕线共模扼流线圈以前没有高阻抗、覆盖宽频带范围的产品,需要组合使用多个元件、同时使用电磁波屏蔽(3)、强化GND(接地)(4)等复合对策。
为此,村田通过将特有的绕线和接合技术、结构设计优化和材料技术相组合,创新开发出3225尺寸的小型、能够用一个元件在从数十MHz频带到数GHz频带的宽频带范围内实施噪声对策、支持额定电流为最大1.2A的电源线的绕线共模扼流线圈,并实现商品化。
像“DLW32PH122XK2”这样能在宽频带范围内实现噪声对策、可用于电源线的绕线共模扼流线圈也可用于高性能民生设备和工业设备。
今后,村田将通过扩充满足各种噪音对策需求的产品阵容,继续为汽车功能的进步做出自己的贡献。
包括摄像头、雷达、LiDAR等在内的ADAS(高级驾驶辅助系统)、电动车辆(xEV)的控制电路、远程信息处理设备、安防摄像头、PoE(有源以太网)接口等、需要到GHz频带为止的宽频带范围内共模噪声对策的小型电源电路
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/