株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)开发并已开始量产同时实现高速响应和超高测量精度的无磁芯电流传感器(1)“MRD系列”(以下简称“本产品”)。本产品是本公司提供的村田首款MR(2)电流传感器。
近年来,为了实现脱碳和碳中和,用于工业设备的电机驱动和太阳能发电系统的开发不断取得进展,对负责电能转换的逆变器和DC-DC转换器的高效率化需求不断增加。为此,需要能够以高精度高速测量电流的电流传感器以控制高电能转换。迄今为止,为了实现以高精度测量电流,需要使用主要利用磁场的带磁芯电流传感器。但是,由于带磁芯电流传感器需要用于检测磁场的磁芯,导致贴装面积变大,所以还需要将其小型化。
因此,本公司通过在采用响应性优异的开环方式的同时,使用高灵敏度的TMR(3)元件和特有的校正处理技术,实现了超高测量精度。此外,通过将传感器制成无磁芯类型,使其可以做得更小、更薄。
今后,本公司将继续致力于开发满足市场需求的传感器,为电子设备的高功能化和多样化做贡献。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/