株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发出能在高温区域中进行高精度温度测量的高性价比SMD型负温度系数(NTC)热敏电阻,扩充了“NCU系列”、“NCP系列”的产品阵容。现已开始批量生产,并可提供样品。
随着智能手机、平板终端等电子设备的高性能化,和汽车电动化的发展,因电子部件负荷增加而引起发热的问题时有发生。发热会影响应用性能的效率,是急待解决的重要课题。
尤其在是汽车行业,为实现电动化和自动驾驶,高性能IC被安装且电子部件的数量急剧增加,从而发热现象也可能会进一步加剧,因此预防发热的设计愈加重要。
在此大背景下,为了保证高温区域的应用性能,对高温区域下的高精度温度检测的需求也随之而生。
村田基于长期以来积累的过程技术,开发出可在高温区域进行高精度温度测量,同时兼具高性价比的SMD型负温度系数(NTC)热敏电阻。
今后,村田将继续扩充满足市场需求的产品阵容,支持各类电子设备和汽车应用的发展。
温度误差特性
图表中的蓝线指代新产品温度检测精度。精度较于F品得到显著改善,接近高精度D品的精度。
※F和D在产品品名中表示电阻公差。在此为了进行区别使用了F品和D品的表述。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。